请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.2913万 主题: TPS6.218万中讨论的其他部件
您是否准备或计划使用更高电流(6A或8A)版本的TPS6.2913万?
是否可以将铁氧体磁珠滤波器级添加到某些现有6A-8A DC/DC转换器(D-CAP3,TPS6.8215万或双相 ,TPS6.218万类似解决方案)的控制环路中,以实现相当的低噪声性能?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否准备或计划使用更高电流(6A或8A)版本的TPS6.2913万?
是否可以将铁氧体磁珠滤波器级添加到某些现有6A-8A DC/DC转换器(D-CAP3,TPS6.8215万或双相 ,TPS6.218万类似解决方案)的控制环路中,以实现相当的低噪声性能?
谢谢!
您好,
感谢您的咨询。 您能否提供有关需要更高电流以实现低噪声,低波纹解决方案的应用的详细信息?
要实现低噪声性能(~100Hz至100kHz),需要专门设计开关转换器来实现这一目标。
要实现低纹波(在切换频率及以上),可以使用各种技术来减少输出纹波。 我们提供了一个演示文稿,其中介绍了不同的技术,例如铁氧体磁珠滤波器,更大的电感,多个输出盖,三端滤波器盖等: https://www.ti.com/lit/ml/slup404/slup404.pdf