请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.1196万 您好,
我们有一个AUO制造LCD面板,需要LED背光驱动IC。 我们需要6通道LED背光驱动器,每个通道将需要最大43mA的电流。 LED正向电压最大为110V。 板中的可用输入电压为12V。 我们发现TPS6.1196万 IC具有120V输出。 但根据TPS6.1196万 IC的数据表,每个通道的电流可从50mA调节到400mA。 但我们的要求是最大43mA电流。 TPS6.1196万是否符合我们的要求。我们是否可以使用此IC调整亮度?