This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4308万:TPS5.4308万反向回路模拟基于&'TI的PSpice &'

Guru**** 2535820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091675/tps54308-tps54308-flybuck-circuit-simulation-based-on-pspice-for-ti

部件号:TPS5.4308万

各位专家,您好!

我的客户希望 在FlyBuck电路中使用TPS5.4308万。 但是他在用TI的PSpice模拟电路时遇到了一个错误报告。

以下是模拟电路。 参数为:输入电压=15V,nos-isolated输出电压Vo=5V IO=0.1A,隔离 输出电压1 Vo1=24V IO1=0.1A, 隔离 输出电压2 VO2=24V IO2=0.1A。
请帮我创建一个正确的模拟文件来验证电路,非常感谢!  

谢谢,BR,

戈登