主题中讨论的其他部件: UCC2.7714万, UCC2.7516万
您好论坛的各位,
输入处于CMOS低逻辑电平时,输出接收器300mA连续绝对最大值,但又如何接受500mA反向,AKA负电流(PG16,图23)?
此UCC用于PCB上的现有制动驱动电路,以替代竞争对手FL3100TSX。 无法禁用输出,是否应该有脉冲发生器驱动输出级? 我担心的是NFET QG86nC需要300mA以上的连续电阻栅极驱动,在这种情况下,串联二极管也会提高Gon以上的电流,即VDD=+15.2vdc。
我希望我们能理解邮件中有10个邮件是如何工作的。
感谢您的意见和帮助