This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万:一些基本问题

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091791/bq25898-some-basic-questions

部件号:BQ2.5898万

大家好,

请帮助我解决以下问题吗?

1, 在充电过程中,BAT引脚上的充电电压是调节的, SYS引脚上的电压遵循BAT电压。 两者之间的电压差与BATFET的RDS,ON和充电电流有关。 这一观点是否正确?

2 如下图所示,为什么将vsys标记为3.5 -4.5 ? 我认为SYS引脚的电压范围在实际工作中较大。

3,对于BQ2.5898万D,输入源由D+和D-检测,以确定输入源的最大输出电流,以A表示。充电器的最大输入电流由较小的A值和REG00设置的值确定吗?

谢谢,致以诚挚的问候!

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,  

    1)是的,您的解释基本正确。 尽管,BAT引脚电流在恒流相位调节,然后BAT电压在恒压相位调节。 您可以正确选择vsys将跟随Vbat。 Vsys到Vbat的电压将会有小幅下降,这是由Q4 RDS (接通)指示的。 最后,vsys不会下降到Sys_min以下(默认3.5)。 当蓄电池放电至低于sys_min电压时,充电器将在Sys_min设置下调节Sys针脚。  

    2)示意图标记为3.5V至4.5V,以显示默认设置。 使用SYS_MIN (REG03位[3:1])时,系统引脚的范围可以为3V,最高略高于VREG设置的蓄电池调节电压(REG06位[7:2])。  

    3)完成D+ D-检测后,REG00上的IINLIM将根据检测自动更新。 然后,主机可以改写IINLIM寄存器,以根据需要更改限制。 此外,输入电流始终限制在IINLIM寄存器和Ilim引脚的较低值,除非使用REG00禁用Ilim引脚。

    此致,

    Garrett