This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121原理图复习

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089446/tps2121-tps2121-schematic-review

部件号:TPS2121
主题中讨论的其他部件: TPS2.2913万TLV6.215万

尊敬的团队:

我们的客户 有一个双输入项目。

它们 将TPS2121用于ORing电路。

电源输入如下所示。

  1. USB 5V@3A

2.电池6V~8.4V @2A

 

当 两个输入都存在时,他们希望默认输入为USB 5V。

请查看示意图。 谢谢。

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    我已经查看了您的原理图,您的大多数价值观都已排列好。 我对这一示意图有几点意见:

    1. PR1或CP2上不应有电容。

    2.如果您的目标是在两个方向上进行快速切换,则应使用PR1上的控制方案,而不是CP2上的控制方案,因为只有当CP2 > 1.06V时才会进行快速切换

    3. PR1上的过电压开关实际上设置为3.18V,这是一个相当低的电压,可在时切换。

    4.两个电源上的输入电容都相当低,在切换过程中可以保持每条线路,输出电流为3A。 可能需要一些滞后-有关详细信息,请参阅以下应用说明(第2.2 .2节)。 输入容量与输出的数量是一种平衡操作,可能需要进行一些测试才能满足您的应用需求。

    https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/102.3453万/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices</s>2121

    此外,您是否还希望查看TPS2.2913万和其他器件? 由于TLV6.215万不在我们的产品系列中,因此创建其他帖子来查看这些设备可能会更容易。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    我改变了职位。

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    我们感谢您的大力支持!

    1.快速开关仅在两个输入都存在时可用,对吗?

    I是指只有当我们都有输入时才起作用的PR1引脚和CP2引脚。

    如果我们只有一个输入,TPS2121将自动选择正确的输入,正确的。

    2. 请再次检查原理图。 谢谢。

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

    当CP2 > 1.06V时,快速切换。 如果您使用PR1切换,则设备将使用快速切换功能切换到两个输入,因为如果PR1 > CP2,它将输出IN1,但在这种情况下,CP2不一定必须低于1.06V。

    您能否解释一下您在PR1引脚上使用的齐纳二极管?

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

    当USB 5V和8.4V电池都存在时。

    通常 ,当我们使用USB 5V时,[Input SELECT (输入选择)] Net [D3]的电压为高3.3V,以保持PR1 >3.125V。

    但为了保持电池的健康,我们需要每一个月进行一次充电和放电回收,  

    我们需要将[输入选择]净电压保持在0V,以启用PR1=0.7V,然后我们可以使用电池放电  

     

    最后,您是否对最终原理图有任何顾虑? 非常感谢!

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    在Kalin的所有意见/反馈都得到处理后,一切看起来都很好。 如有疑问,请随时联系我们。