主题中讨论的其他部件: TPS2.2913万, TLV6.215万
尊敬的团队:
我们的客户 有一个双输入项目。
它们 将TPS2121用于ORing电路。
电源输入如下所示。
- USB 5V@3A
2.电池6V~8.4V @2A
当 两个输入都存在时,他们希望默认输入为USB 5V。
请查看示意图。 谢谢。
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的客户 有一个双输入项目。
它们 将TPS2121用于ORing电路。
电源输入如下所示。
2.电池6V~8.4V @2A
当 两个输入都存在时,他们希望默认输入为USB 5V。
请查看示意图。 谢谢。
Jimmy
您好Jimmy:
我已经查看了您的原理图,您的大多数价值观都已排列好。 我对这一示意图有几点意见:
1. PR1或CP2上不应有电容。
2.如果您的目标是在两个方向上进行快速切换,则应使用PR1上的控制方案,而不是CP2上的控制方案,因为只有当CP2 > 1.06V时才会进行快速切换
3. PR1上的过电压开关实际上设置为3.18V,这是一个相当低的电压,可在时切换。
4.两个电源上的输入电容都相当低,在切换过程中可以保持每条线路,输出电流为3A。 可能需要一些滞后-有关详细信息,请参阅以下应用说明(第2.2 .2节)。 输入容量与输出的数量是一种平衡操作,可能需要进行一些测试才能满足您的应用需求。
https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf
此外,您是否还希望查看TPS2.2913万和其他器件? 由于TLV6.215万不在我们的产品系列中,因此创建其他帖子来查看这些设备可能会更容易。
此致,
Kalin Burnside
您好,Kalin,
当USB 5V和8.4V电池都存在时。
通常 ,当我们使用USB 5V时,[Input SELECT (输入选择)] Net [D3]的电压为高3.3V,以保持PR1 >3.125V。
但为了保持电池的健康,我们需要每一个月进行一次充电和放电回收,
我们需要将[输入选择]净电压保持在0V,以启用PR1=0.7V,然后我们可以使用电池放电
最后,您是否对最终原理图有任何顾虑? 非常感谢!
非常感谢,
Jimmy