This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.9656万-Q1:初始化/示例代码问题

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089611/bq79656-q1-initialization-example-code-issue

部件号:BQ7.9656万-Q1

大家好,我很难从堆栈中的基芯片获得响应。 我已经实施了提供的示例代码,并已确认数据包正按预期发送,但我从未从基本芯片获取数据。 接收到唤醒ping时,芯片将按预期从关闭模式进入活动模式,但在自动寻址或电压读取序列之后,没有任何响应。 我想知道BQ7.9616万的示例代码是否与BQ7.9656万的示例代码相同,或者是否缺少一些差异? 任何帮助或指导都将受到欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Blakely Fabiani,

    发送唤醒音时是否看到BQ7.9656万设备被唤醒。 您是否在没有任何修改的情况下尝试了BQ7.9616万示例代码。 请与我们分享SPI/UART和 相应COMH/CoML示波器跟踪的屏幕截图。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在使用带有ARM M3处理器的定制PCB,因此我已将示例代码移植到我的MCU。 主板芯片对唤醒ping作出适当响应,唤醒时,所有电压均与数据表中的电压匹配。 我尚未确定COMH/CoML行的范围,因为我当前正在将TOTALBOARDS设置为1,以便仅与基本芯片通信。 以下是发送到芯片的命令的串行打印输出和电压读取命令波形的屏幕抓图。我还能捕获哪些有助于调试的信息? 我也注意到,当芯片通电时,会立即将fualt线拉低。

    发送:d0 03 4C 00 FC 24
    发送:D0 03 09 01 0F 74
    发送:d0 03 06 00 CB 44
    发送:d0 03 08 02 4E E5
    发送:90 00 03 08 01 D2 1D
    发送:C0 03 43 00 FD 14
    发送:C0 03 44 00 FF 24
    发送:C0 03 45 00 FE B4
    发送:C0 03 46 00 FE 44
    发送:C0 03 47 00 FF D4.
    发送:C0 03 48 00 FA 24
    发送:C0 03 49 00 FB B4
    发送:C0 03 4A 00 FB 44
    发送:d0 03 32 03 9D 85
    发送:d0 00 17 40 36 E4
    发送:C0 05 0C 01 E8 E5
    发送:91 00 00 36 00 00 FC 94
    发送:D1 03 31 FF FF 88 29
    发送:d0 00 03 0A B8 13.
    发送:D0 00 07 02 BB 15
    发送:d0 03 0D 0E 4D B0
    发送:C0 05 68 1F 42 2d