This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万EVM:IIC SCL被拉低

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089754/bq76952evm-iic-scl-is-pulled-low

部件号:BQ7.6952万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ7.6952万EV2400BQSTUDIOBQ7.694万BQ7.693万

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

BQ7.6952万通过IIC使用CH341模块进行控制。 使用IIC时,设置频率20K,BAT电压38V,逻辑分析仪捕捉IIC波形,如下图所示,其中SCL被随机拉下来一段时间,导致信号无法正常传输。  客户已修改为上拉电阻器,以连接外部3.3V上拉电源。 但问题仍然存在。  

当不连接 到AFE时,波形如下所示:

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    BQ7.6952万将使SCL线路保持在低位,以便在需要更多时间时降低通信速度。 这称为时钟拉伸。 主设备必须能够支持此功能。 您能否确保您使用的CH341模块支持时钟拉伸?

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Caleb,

    感谢你的帮助。

    他们正在检查 CH341模块是否 支持时钟拉伸。  

    此外,TI网站上的示例代码中有一个bython bqcomm库,该库应基于EV2400? 您能帮您提供吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,  

    我联系了一位有BQComm库相关信息的人员。 我应在星期一之前收到答复。  

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    我只是想指出,他们可以将BQStudio与EV2400配合使用来发送命令-有一个“命令序列”窗口,他们可以在其中发送单个命令和创建脚本。 这在《BQ769x2软件开发指南》中进行了演示。 我非常确信我们将无法共享bqcomm库,因为它不是公共软件。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    谢谢,目前客户正在尝试使用SPI进行更多操作。  

    他们还有一个问题: BQ7.694万 IIC的时钟拉伸是否是内部IIC设计的专有功能? 此功能无法从外部关闭,对吗?  其他系列(如BQ7.693万,BQ7.694万)是否也具有IIC时钟拉伸?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    BQ7.6952万上的时钟拉伸无法禁用。 许多设备都使用时钟拉伸功能。

    BQ7.693万,BQ7.694万系列不使用时钟拉伸。  

    SPI也是BQ7.6952万的一个选项,尽管它有点复杂。 BQ769x2代码示例包含SPI示例,《BQ769x2软件开发指南》中提供了有用的信息。  

    此致,

    马特