This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:我是否可以使用此特定IC来满足我的要求

Guru**** 2813475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091600/bq24133-can-i-use-this-particular-ic-for-my-requirement

部件号:BQ2.4133万

部件号:

BQ2.4133万RGYR

根据我们的需求,我们需要一个充电IC,它可以为电池充电,电 压为3.7V,并且附近容量为5000 mAh。 电池可以是单个电池或一组并行电池。

因此,请向我推荐一个电池充电IC,它可以为电池提供高电流充电。 此外,您还可以同时推荐蓄电池和蓄电池充电IC (要求:放电电至2.5 A,充电电流高达1.3A)。 请尽快分享原型制作和生产所需的信息

同时确保该部件是否可用于生产(5000-1000)</s>1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      BQ2.4133万 适合您。 我们不提供电池,因此您需要为您的电池寻找外部供应商。