请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4103万 大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
客户正在开发基于BQ2.4103万的充电器。 输入:10V 2A。 IC输出电流:2 A
在充电过程中,IC的表面温度升高至120°C,这是否正确? 如果没有,是否有任何方法可以降低温度上升?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:
客户正在开发基于BQ2.4103万的充电器。 输入:10V 2A。 IC输出电流:2 A
在充电过程中,IC的表面温度升高至120°C,这是否正确? 如果没有,是否有任何方法可以降低温度上升?
您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。
此致,
樱桃