请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2372 大家好,我使用的是TPS2372,我使用的原理图如下所示:

我已经成功地将此原理图用于另一个项目,因此配置应该可以。 VDD-VSS曲线按其必须的方式运行,保持53伏电压,但问题是RTN-VSS曲线没有按其应有的方式运行:

如您所见,RTN-VSS曲线正常启动,但在9毫秒后,曲线停止并再次变高,我不知道为什么要这样做。
有人知道这里会发生什么吗?
谢谢!