This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:低温时SoC下降问题

Guru**** 2539480 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088789/bq28z610-r1-soc-drop-issue-when-low-temp

部件号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件:GPCRB

您好,先生:

低温时,我们会遇到RSOC跌落问题。 (-10度)

请参阅随附的文件,其中包括gg,log和golden log。

请您帮助检查我们可以改进的地方吗?  

请提供您的建议。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../2022.0328万.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用 过GPCRB工具? 它将帮助您设置参数,以提高低温情况下仪表的精度。 基本上,仪表偶尔会模拟放电以预测容量。 当温度下降时,内部阻抗会急剧增加,尤其是在较低的温度下。 这意味着模拟的压降将会上升,仪表将会预测蓄电池将会尽快耗尽。

    您可以使用此工具来提高量表的性能,但在一定程度上,锂离子电池无论在什么情况下都将难以承受低温。 请告诉我您是否已经使用过该工具,但仍有重大变化。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander:

    是的,我们使用了GPCRB。

    您能帮您解决SOC下降的问题吗?

    我们需要修复此问题,请帮助您为我们提供建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    我同意这些跌落是非常极端的,特别是如果您已经使用了该工具。 您是否可以共享发送到该工具的日志和您使用的工具报告? 我想参考一下这些工具,看看它们是否看起来正常;即使使用了工具,我也不会有这种情况。  

    再次查看日志,FCC在放电开始时未正确调整。 在寒冷的天气里,似乎对FCC的评价过高,因此,它在接近终点的墙壁上撞击,导致SOC下降。 由于您使用的是当前平均放电,我希望一旦放电开始反映这一点,FCC会重新计算,但似乎没有变化。

    请通过工具发送报告,我认为这将有助于解释此问题。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex:

    抱歉,我们有一个假期,最近更新了。

    请参阅随附的文件,任何建议请告知我们。

    非常感谢。  

    e2e.ti.com/.../LUNA3_5F00_1S1P_5F00_RBTABLE_2D00_report-_2800_1_2900_.zip</s>2900

    e2e.ti.com/.../5383.lowtemp.csv

    e2e.ti.com/.../4544.roomtemp.csv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    我们将查看数据,并在明天之前回复给您。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    在查看提交给GPCRB的数据后,我们注意到室温日志的电流为4000mA,这对于测试的电池来说是一个非常高的放电率。 这会导致放电过程中温度大幅升高,这会影响工具在室温下准确计算所需电阻信息的能力(温度在25°C以上增加约22°C)

    然后,GPCRB工具使用从室温排放计算得出的错误Ra信息来计算RB低温系数,这将导致RB值中的错误,因为错误会级联。

    请尝试将室温日志的放电速率降低到1500mA,以便电池不会加热到4000mA放电时的高水平。

    此致,

    Wyatt Keller