This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.1541万:我想找一个相同引脚的替代方案

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090724/ucc21541-i-want-to-find-an-alternative-with-the-same-pinout

部件号:UCC2.1541万
主题中讨论的其他部件: UCC2.1222万UCC2.052万UCC2.152万UCC2.154万UCC2.154万A

您好,

所以基本上,我正在尝试用相同的引脚来寻找一个替代UCC2.1541万的方案。 我注意到UCC2.1222万看起来很相似,除了它是3.0kVrms。 我还识别 出UCC2.122万D,UCC2.152万和UCC2.052万。 我附上了UCC2.1541万应用程序,以便帮助您更好地理解。 您能帮我弄清楚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    感谢您联系E2E!

    首先,我建议参考 此常见问题 ,它比较了我们所有的双通道隔离栅极驱动器。 在相同封装(DW/SOIC-16)中具有相同引脚输出的其它器件包括UCC2.154万 (更高驱动强度)和UCC2.152万(A)(其它电源电压,UVLO选件)。 还有其他类似的设备可以工作,具体取决于您的设计的灵活规格。 请查看此表,如果您有任何其他问题,请告诉我。  

    您为何要寻找替代设备?  您 是否正在寻找与UCC2.1541万不同的规格? 有关您正在寻找的设备的更多详细信息,我们可以帮助您推荐最适用的设备。

    谢谢!

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivia,我正在寻找替代方案,因为我发现所有选项都是BO。 即使是建议的方案也是BO。 这里的主要问题是,我无法修改主板的占地面积,我们设计它是为了适应UCC2.1541万。 您是否有任何其他部分或任何其他想法我可以解决此问题?

    感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    我明白了。 感谢您的解释。 遗憾的是,目前TI.com上似乎没有DW / SOIC-16封装中的P2P设备。

    我建议使用设备产品页面(在“订购和质量”部分)上的“可用时通知我”功能,以便在补货时得到提醒。

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Olivia,  

    我刚刚发现您有此部件 UCC2.154万AQDWKRQ1的库存。 它似乎与我一直在寻找的东西很吻合,但我只是想与您确认一下。 我知道你向我提议UCC2.154万是一个不错的选择,但我不知道"AQDWKRQ1"是什么意思。 请问您能帮我解决这个问题吗? 当我查看引脚,图表和物理尺寸时,一切似乎都适合。  

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    是的,这可能会起作用。 在可订购部件号UCC2.154万AQDWKRQ1中:

    • “A”表示版本。 此部件为UCC2.154万A,具有5V UVLO (不同于具有8V UVLO的UCC2.154万)。 请参阅下面的数据表。
    • “Q”和后面的“Q1”表示此部件符合AEC-Q100汽车使用要求。 在汽车级设备上进行了额外的测试,但它们的功能与工业版本相同。
    • “dwk”指的是包装类型。 Dwk为SOIC-14。 这与UCC2.1541万 (DW)的SOIC-16封装略有不同,因为它有两个较少的引脚。 由于拆下的销是“NC”的,因此dwk仍可用于DW印迹。 请注意,在这种情况下,通道到通道爬电仍然是由PCB上的垫之间的距离而不是设备引脚之间的距离来定义的。
    • “R”表示包装数量。 R表示带有2000 数量的大型卷带式托架。

    如果还有其他需要我澄清的地方,请告诉我!

      

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。 遗憾的是,即使TI说库存增加了,但事实并非如此。 当我尝试签出时,它会显示此消息。 我想我会继续寻找。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,S é bastien,

    很遗憾听到这个消息。 目前的耗材状态非常动态,但请继续查看并使用 “可用时通知我”功能。  

    如果我们可以回答有关设备的任何其他问题,请告知我们。  

    谢谢!

    最佳,

    Olivia Brandel