This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:不能启动到交换机

Guru**** 2554980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574992/ucc28740-doesn-t-start-to-switch

部件号:UCC2.874万

你好  

我使用的是ucc2.874万控制器,但在DRV中从未有脉冲。

VDD电容器持续从21 V至7 V,但DRV中没有任何东西。

有什么想法吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    感谢您对TI的关注。 您能否提供您的设计,输入/输出电压和负载条件的示意图,以及您正在查看的条件。 我假设您正在尝试启动?
    如果这是TI EVM或您自己的设计硬件,请指定。 如果是您自己的设计,请务必在此处查看我们的Excel设计计算器: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Placa.pdf

    Jhon,

    输入220V RMS,输出5V 1.5A和+-12V 0.5A。 不加载。是的,我正在尝试启动。

    原理图位于PDF文件中

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas,请观看此TI培训视频,它介绍了UCC287xx的启动顺序,其中包括UCC2.874万以及常见问题。 希望它能有所帮助。

    谢谢

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有同样的问题。 我在DRV引脚中看到一个非常窄的脉冲。 VDD在21和7V之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请再给我一个视频文件。 因为我有与此主题相同的问题。 谢谢