This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4157万:最大充电电流可达到1.4A

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573877/bq24157-max-charge-current-can-t-acheive-1-4a

部件号:BQ2.4157万

BQ2.4157万

设置Reg 06=80  

然后 测试V(Rsns)=72mV ,即最大电流为1.31A

请帮助您检查导致   此 问题的原因,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户357.82万,

    在我们调查您所看到的内容之前,您能为我回答几个问题吗?

    1)您的输入电压设置为什么? (VBUS)

    2)什么是REG01[7:6]设置? (IIN_LIMIT)

    3)电压的值是多少?您的蓄电池电压是多少?

    4) REG05的价值是什么?


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2.4157万具有安全限制寄存器,可限制最大充电电流和最大充电电压。 此主机必须先写入此寄存器,然后才能写入任何其它I2C写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joel

    1)您的输入电压设置为什么? (VBUS)
    适配器输入5V

    2)什么是REG01[7:6]设置? (IIN_LIMIT)
    REG01[7:6]=10

    3)电压的值是多少?您的蓄电池电压是多少?
    RSns = 56 mΩ V bat=3.8V

    4) REG05的值是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,用户,

    因此,请简单评论一下:

    1)请确保您正在执行Jeff在回复您的帖子时之前所述的步骤。 在写入任何其它寄存器之前,必须将安全限制寄存器(REG06)写入(在您的情况下为0x80)。

    2)根据您的回答,REG01将输入电流限制设置为800mA。 因此,您可能会受到功率限制。 您是否阅读了REG05以确定充电器的状态? 您是否尝试过降低蓄电池电压或提高输入电压(~6V)


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您的意思是说REG06寄存器必须在电池和Vbus两侧的POR之后以及任何其他I2C写入之前写入? 如果电池已组装在电话上并且很难断开,是否有任何方法可以通过主机I2C (不带电池POR)更改bq2.4157万的REG06值?

    谢谢,此致,
    杨先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,不是  重置REG06的唯一方法是在CSOUT引脚POR之后。