This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:自动跳过与FCCM

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573357/tps548a20-auto-skip-vs-fccm

部件号:TPS548A20

您好,  

我目前正在测试TPS548A20的功能。 我想进一步了解自动跳过模式和FCCM模式之间的差异,以及为什么自动跳过在轻负载下更有效。  

谢谢!  

Jaime

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在轻负载条件下,转换器损耗主要由开关损耗控制。  在FCCM模式下,转换器继续以正常工作频率切换,因此切换损耗不会降低。  对于自动跳过模式,当 负载降低时,有效切换频率会降低,同时相应地减少切换损耗。  这是主要的区别。  可能还有其他考虑因素。  我稍后再作评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaime,您好!
    我还有另一个问题要问你。
    请您解释一下数据表第6页上"PGOOD in"和"PGOOD OU"的含义是什么?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我还有另一个问题要问你。
    请您解释一下数据表第6页上"PGOOD in"和"PGOOD OU"的含义是什么?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然是由ESL人员编写的。 PGOOD在中意味着PGOOD从"电源不好"过渡到"电源好"。 PGOOD OUT正在从"电源良好"过渡到"电源不良好"。