This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.512万:最小重置BQ2.512万 50秒i2c看门狗计时器

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572832/bq25120-minimal-reset-of-bq25120-50-second-i2c-watchdog-timer

部件号:BQ2.512万

你(们)好

我有一个超低功耗用案例,希望避免每50秒在主机和BQ2.512万上启用i2c。

问题:

1.是否有办法禁用此50秒重置计时器?

2.如果不是,重置此计时器的最低操作是什么?  例如,我可以只切换i2c时钟输入吗?

谢谢

菲利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 结果是,当不充电和禁用i2c接口时,看门狗计时器被禁用。 这是我感兴趣的低功率状态...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利普

    正确,放下CD针脚即可到达。谢谢,

    高特姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但如果Vin正确存在,则不是吗? 然后切换CD只会更改充电状态。 如果存在Vin,我们如何防止计时器触发?