This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:K2 LFP2.665万-3700的3700的细胞化学文件

Guru**** 2563860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573418/bq40z50-r1-cell-chemistry-files-for-k2-lfp26650-3700

部件号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

先生们:

TI是否为新型K2 LFP2.665万-3700 (3.7Ah)3700 (3.7Ah)电池提供了更新的细胞化学文件?

是否有办法通过将新电池放入电池组并重复几个充电/放电周期来对使用LFP2.665万 (3.2Ah)电池组(Chem ID 0402)制造的电池组进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    请通过驰豫完成充电/放电周期,然后将日志文件提交到我们 的在线GPC工具 ,以查找与您的细胞匹配的最佳CHEM ID。  

    如果您要在新单元格中重复使用量规,请执行以下操作:

    • 导出gg.csv文件
    • 用新单元格替换单元格
    • 对bq40z50-R1默认固件进行重新编程(可能最好更新到最新的固件版本)
    • 轻松运行 充电/放电循环
    • 将日志文件提交至我们的在线GPC工具,以查找最匹配的CHEM ID
    • 使用bqStudio Chemistry数据库导入我们的在线GPC工具标识的新chem ID
    • 导入 以前导出的gg.csv
    • 运行学习周期
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,
    我也在使用K2 LFP2.665万E-3700电池3700电池。 您是否获得了此单元格的化学名称ID?
    谢谢!
    Kevin H.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    否,我没有3700mAh K2电池的新化学ID。  根据TI的建议,我一直在使用3200mAh电池ID (0402)开始并多次练习电池组,以获得更准确的化学成分。

    根据K2的数据,细胞与3200细胞几乎相同,只是容量稍大一些。

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    George,
    感谢您的回复。 我们对此表示感谢。 我从0402开始。
    Kevin H.