This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TI等效于MAX1.6052万?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS3700, TPS3710, TPS3711, TPS3510, TPS3513, TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573262/tps3702-ti-equivalent-to-max16052

部件号:TPS3702
线程中讨论的其他部件:TPS3701,TPS3700TPS3710TPS3711TPS3510TPS3513TPS3895

团队,

最接近MAX1.6052万的TI是什么?
这是为了监测12伏导轨(+/- 3 %),其中12伏导轨也用于为监测电路供电。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    TPS3710/11具有可调阈值选项,电源最高可达18V (TPS3710 @ 1 % 准确度)或36V (TPS3711 @ 0.75 % 准确度)。 这些器件没有可编程延迟,但具有相同类型的封装。 这些设备的延迟为10-20us。 如果对窗口比较器感兴趣(欠压和过压检测),请检查TPS3700/TPS3701。3701。 如果您希望多通道以毫秒为单位的较长延迟 (或仅一个通道具有12V电压),请检查TPS3510/11和TPS3513。

    如果监控低于12伏,我们有很多选择,但监控12伏或更高电压的设备的选择有限。

    与您提到的设备相比,我知道这些选项。 我希望这能有所帮助!

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAX1.6053万提供有源-高推挽输出。 在2.25V至28V的电源电压下工作,并具有有源-高使能输入,我们是否有推挽式设备来竞争?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经:

    1.TPS3701,工作电压为1.8V至36V。 双输出:低电压有源,漏极开路,用于欠压监控;高电压有源,漏极开路输出,用于过压监控,0.25 % 阈值精确度非常精确。

    2.TPS3895,工作电压为1.7V至6.5V。 单输出有源-高,推挽式。 具有高主动启用输入和可编程延迟选项。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击"这解决了我的问题"按钮! 谢谢!

    -Michael