This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.3625万-Q1:UVLO操作

Guru**** 2579315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571568/lmr23625-q1-uvlo-operation

部件号:LMR2.3625万-Q1

你(们)好

我想知道UVLO的运作情况。 此设备有两个UVLO。

 1. VIN_UVLO

   当VIN恢复到Over VIN_UVLO时,此设备是否通过软启动重新启动?

   (在这种情况下,EN连接到其他供油轨,以在VIN UVLO期间保持较高水平。)  

2. VCC UVLO

   当VCC通过VCC_UVLO恢复到时,此设备是否通过软启动重新启动?

    (在这种情况下,EN连接到其他供油轨,以在VCC UVLO期间保持较高水平。)  

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为VCC UVLO通常与VIN UVLO重叠。

    我在实验室中尝试将EN连接到不同的导轨(3.3V)并将VIN增加到接近3.6V的位置,零件将软启动

    但请注意,在数据表上,EN引脚的ABS最大值为VIN + 0.3V。 因此,当VIN为0时,建议不要将EN设置为3.3V

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arief-San,

    我对我的答复拖延深表遗憾。

    我明白了。

    此致,
    山本浩二