This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.1428万:Lmr6.1428万启动带问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571511/lmr61428-lmr61428-boot-strap-issue

部件号:LMR6.1428万

尊敬的先生:

我无法在您的详细文档SNVS815 (第页)中提到的示例电路中实现启动带操作 2和12。 但是,我从TI公司购买的评估模块中的引导带效果很好。

请查找随附的副本  

请帮助我,检查PCB布局ckt中的错误。

此致

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您在工作台上输入VIN,VOUT和IOUT的参数,它将为您计算所需的部件

    转到上面网站的右侧,有一个工作台计算器可供您使用

    至于布局,您能否转发您的原理图,以便我仔细检查零部件的位置?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的PCB似乎会通过DRC来实现网络列表连接,但尝试使用单面方法进行SMPS设计是一项挑战,正如您所发现的那样。 从IC引脚1和5到输入和输出电容器的接地路径必须具有最高优先级,以实现短路和直接,然后是通过电感器和二极管的路径,然后确保反馈输入的轨迹短路。 小且未在插针8的开关节点附近布设。 使用通孔铝电解盖而不使用额外的SMT陶瓷盖,绕过它们也会对设计提出挑战。