请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR6.1428万 尊敬的先生:
我无法在您的详细文档SNVS815 (第页)中提到的示例电路中实现启动带操作 2和12。 但是,我从TI公司购买的评估模块中的引导带效果很好。
此致
阳光明媚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我无法在您的详细文档SNVS815 (第页)中提到的示例电路中实现启动带操作 2和12。 但是,我从TI公司购买的评估模块中的引导带效果很好。
此致
阳光明媚
您的PCB似乎会通过DRC来实现网络列表连接,但尝试使用单面方法进行SMPS设计是一项挑战,正如您所发现的那样。 从IC引脚1和5到输入和输出电容器的接地路径必须具有最高优先级,以实现短路和直接,然后是通过电感器和二极管的路径,然后确保反馈输入的轨迹短路。 小且未在插针8的开关节点附近布设。 使用通孔铝电解盖而不使用额外的SMT陶瓷盖,绕过它们也会对设计提出挑战。