This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4715万:适用于Bq2.4715万的气压计

Guru**** 2612755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577258/bq24715-gas-gauge-for-bq24715

部件号:BQ2.4715万
主题中讨论的其他部件: BQ2.57万ABQ2.5703万A

您好,  

我正在寻找符合以下规格的充电器。

系统负载- 12V@360mA,5V@6A和3.3@2A (非连续),需要时,它也可以从电池中获取电流。  

输入交流 适配器或USB C型电源适配器  

输入电压- 12V@3A或15V @3A或20V@3A

对于上述规格,我计划使用“Bq2.4715万Tm(NMDC充电器)”。 我正在寻找同样适用的电量监测计。  

我不需要电池平衡,所以你可以推荐单电池锂离子气体计。 BQ2.4715万是基于SMBus的,因此我需要基于SMBus的气体计量器。