This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电器输入要求

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571384/bq40z60-charger-input-requirement

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO

我正在设计一种便携式仪器,它由4个系列LiPO电池供电,产生16.8 V。这些电池为9000 mAh。 我的要求不要求电池快速充电或放电。 我的最大放电电流约为300 mA。 我需要在大约12小时内为电池充电。 大电池容量可使仪器在远离充电电源的情况下长时间在现场工作。

我的问题是bq40z60能否从13.75 V点烟器插座为电池组充电,或者如果在紧急情况下需要从汽车电池充电,我必须实施电压提升电路。 通常,仪器将在操作底座上从交流至直流p[owerr模块进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z60充电器是NVDC型降压充电器,因此适配器电压必须高于充电电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将我指向正确的文档。 我的BQ40Z60EVM工作正常。 我需要准备一种小批量制造方法
    (20件/月)。 我需要从EVM中提取哪些文件并将其加载到我的产品中? TI是否有任何硬件要购买才能使校准任务变得轻松?

    Jerry West

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:
    请参考随附的文档进行校准。
    www.ti.com/.../slua734a.pdf。

    由于您每月只做20块板,我不建议您购买额外的设备。 您可以使用bqstudio逐个进行校准和编程。 对于编程,您可以从所学习的设备中提取您的golden srec文件,并在对电压,电流和温度进行校准之前使用该文件对其他设备进行编程。

    谢谢
    Onyx