This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.4072万:VO(reg)

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573027/bq24072-vo-reg

部件号:bq2.4072万

您好,

我们收到了客户关于bq2.4072万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表,Vbat>3.2V时,Vo (reg)为Vbat+225mV。 如何将Vo (reg)调节为Vbat+225mV?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉这么匆忙,但您能否在周二之前给我们反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2.4072万系统输出将跟踪电池电压。
    如果蓄电池电压高于3.2V,则输出电压将为Vbat + 225mV。
    如果蓄电池电压低于3.2V,则输出电压将为固定的3.4V。
    另请参阅数据表图4和9.3 .4.1 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户的顾虑是什么? 换句话说,客户提出这一问题的原因是什么?

    基本上,输出电压调节回路基于高于蓄电池电压225mV的内部参考电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    他们考虑使用bq2.4072万。 当设备处于DIN相位时,应进行内部设计审核。
    所以他们需要这些信息。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,对于Vbat = 3.7V Vo=3.925V
    在数据表的第4页上,Vbat(reg)= 4.2V Vo(reg)= 4.2 + 0.225 =4.425V --- 这是电池充满电时的最大电压吗?