This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5103EVM-136:TPS5103

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575804/tps5103evm-136-tps5103

部件号:TPS5103EVM-136

我们有一个TPS5103EVM-136。

我们查看 部件列表(BOM)和 PCB布局。     

R5在slvs240a的部件列表中为5.1千欧。  

但是,在EVM上R5的电阻为1.61Kohm。  

为什么产品与规格不同?

这是打字错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是如何测量R5为1.61K的?

    此致,
    玉昌