This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1199万:在输入电压为24V且仅EN以5V切换时,驱动器立即燃烧

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576308/tps61199-driver-burns-immediately-with-vin-24v-and-en-only-switched-by-5v

部件号:TPS6.1199万

大家好,

我们基于TPS6.1199万构建了一个由12V (VIN)供电的LED驱动器。 EN和PWM的控制由5V供电的微控制器完成。 一切都很好。

现在的问题是:我们要将输入电压更改为24V,因此输入电容器,电感和电流感应电阻器已被更改为支持新的输入电压。 EN和PWM的控制仍由5V供电的微控制器完成。 问题是,当微控制器将EN引脚拉至5V时,驱动器立即烧坏。  

我使用TPS6.1199万评估板(EVM)进行了一些测试:在此板上,TPS6.1199万使用24V Vin电压->板上有一个电阻分压器,用于将EN引脚的输入电压调整到2/3,因此对于24V VIN,EN电压为16V。

发现这一点后,我将LED驱动器上的微控制器从EN引脚上断开,并插入了电阻分压器,因为它位于评估板上->结果是驱动器不会燃烧和工作。

为什么在EN引脚上施加5V电压时TPS6.1199万会立即死机? 此针脚应该是逻辑输入,与VIN无关。  

有什么建议?

此致,

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    只需简短更新:  

    我在评估电路板上进行了5V的启用引脚测试,TPS6.1199万立即停止工作(从JP2上取下跳线盖,将实验室PSU上的+5V应用到跳线JP2上的EN引脚上)。  

    TPS6.1199万的JP2和EN引脚之间有一个10k系列电阻器... EN引脚有什么问题?

    此致,

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    这里似乎发生了多种事情。

    "发现这一点后,我将LED驱动器上的微控制器从EN引脚断开,并插入了电阻分压器,因为它位于评估板上->结果是驱动器不会燃烧和工作。"

    根据数据表,EN和PWM引脚的绝对最大额定值为20V。 当输入为24V且带有电阻分压器时,EN所见电压小于ABS最大值,因此它不会燃烧设备。

    但是,微控制器的+5V会使装置停止工作,这是没有道理的。 您的接地是否处于正确的电压。 在EN引脚处应用高于20V的值是否有变化?

    谢谢!

    -Harini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harini:

    感谢您的回复。

    好的,了解EN和PWM引脚的最大额定值,以及将VIN降至最大值的电阻分配器 评估板上为20V。

    在我们的LED驱动器上,微控制器(由24V VIN的LDO产生的5V电源供电,GND与TPS6.1199万相同)通过10k系列电阻器连接到TPS6199的EN (和PWM)引脚。 只要微控制器拉低EN引脚,一切都正常。 但是,一旦微控制器将EN引脚切换为5V,TPS6.1199万就会被杀死。 这对我也没有意义,因为EN应该是一个逻辑输入。  

    但是,为了排除LED驱动器上的错误,我使用评估板进行了测试,请参阅随附的设置图片。 即使在这种配置中,TPS6.1199万在连接EN引脚上的5V电压后也会立即燃烧。

    相同的测试,但在EN跳线引脚1和2上使用跳线帽(因此使用电阻分压器来实现EN电压)时,TPS6.1199万工作正常。

    为什么会发生这种情况? 对于如何仍通过5V微控制器启用TPS6.1199万有任何建议?  

    谢谢!

    Stefan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    请在MCU的GPIO和TPS的使能引脚之间添加一个100k电阻器。 再次尝试抓住电阻器的2个端子上的波形。

    我不知道GPIO速度太快,导致引脚上出现ov/UV并损坏部件。

    了解损坏的位置也很有趣(针脚对GND或输出FET短路)

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    您注意到的问题是否已解决? 有什么我们可以帮助的吗?

    最佳,

    -Harini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vincenzo,你好,Harini,

    很抱歉我的回复太晚了,需要一些时间来测试您的建议。

    100k只能在某些情况下工作。 我进行了一些开/关测试,但驾驶员仍不时被打死。

    随附一些来自打开波形的示波器图片。

    CH1是EN-Pin (MCU GPIO侧) 100k系列电阻器上的波形。

    CH2是EN-Pin (TPS6.1199万 EN引脚侧) 100k系列电阻器上的波形。

    CH3是TPS6.1199万的VDD输出

    CH4是TPS6.1199万的电源电压

    不幸的是,当驾驶员被破坏时,我没有捕获波形,我会尝试捕获它。

    破坏IC后,VDD引脚(内部电压调节器的输出)对GND短路。 在某些情况下,VIN也对地短路。

    使用100k时,EN信号"缓慢"上升,因此ov/UV应该不是问题? 您是否有其他想法?

    我将尝试捕获驱动程序损坏时的启动波形。

    此致,

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了,

    正如我所怀疑的那样,当您升高EN时,内部LDO会打开,然后会烧坏,因为VIN-VDD间隙太高。

    在12V输入电压下不会发生这种情况,但在24V电压下,间隙要大得多... 我不能确切地说为什么内部LDO会死,但我已经看到过很多次了(典型的情况是,EN没有偏压,VIN快速上升...)

    您可以做的是减少LDO上的压力:

    -在VIN分供管和IC的VIN针脚之间添加少量R,可能为10欧姆

    -降低C3,降低至1uF

    -改进布局(EVM工作正常)

    希望这能有所帮助

    kr)

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vincenzo,

    非常感谢您的快速回复和建议。
    我将测试您的建议,但这需要一些时间,因为我目前正在参与其他项目。
    我会在有时间进行测试后回复。

    此致,
    Stefan