This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.465万:BQ2.465万预充电禁用和快速充电器计时器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574514/bq24650-bq24650-precharge-disable-and-fast-charger-timer

部件号:BQ2.465万
主题中讨论的其他部分: INA226

我正在使用太阳能充电器BQ2.465万为LiFePO4 9Ahr充电,12伏电池,电压为14.2V,最大电流为2A

由于我们直接连接到感应电阻器后面的蓄电池端子上,因此在空闲状态下,系统不充电时的负载约为250mA。

这高于预充电0.2A,因此当蓄电池电量耗尽至~10.478V,VFB < 1.55V的VLOW时,575K/100K分压器,预充电计时器似乎在30分钟后过期,IC似乎进入故障状态。

我们必须移除太阳能输入并重新连接才能重置。

是否有办法禁用预充电,以便即使在10.478V电压下,它也能快速为蓄电池充电,为负载提供足够的电流?

也许我们还可以切换/CE (mppset),每天重置一次循环,以避免潜在的计时器问题。

我找不到快速充电计时器的值。 如果负载通过蓄电池或传感电阻器消耗250mA,则快速充电可能需要较长的时间才能完成,因为它检测到Vbat=Vbat 14.2 ,但我的充电电流仍大于200mA。

-Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khoi,

    此设备上没有快速充电计时器。 我认为如果你将系统放在感应电阻器(L -系统- RSNS - BAT)之前,你不会遇到这个问题,因为250mA不会通过感应电阻器,IC认为它已经处于预充电调节状态。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我考虑了这个选项,但是当负载处于激活状态时,可能会从电池中短暂地脉冲10A来驱动直流电动机。

    如果我将系统绑定到RSsense之前,系统是否会通过FET和电感器(尺寸为2A)而不是电池消耗10A。 蓄电池的大小适合处理脉冲电流。

    再次感谢,
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khoi

    太阳能电池板的规格是什么? 您正在使用什么FET? 如果太阳能电池板的峰值功率为3A,则FET应该能够处理如此大的电流。 剩余电流将来自蓄电池。

    bq2.465万将调节输入电压,使太阳能电池板处于峰值功率点。 因此,当输入电压达到MPPSET调节点时,它实际上会限制您的输入电流。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的SI7288DP-T1-GE3和二极管与TI EVM设计类似。 我认为Rsense也用于电流限值2A检测。

    因此,您所说的应该可以在Rsense之前连接负载。在正常运行期间,Rsense会产生少量的功率损失,但它不应该从超过3A的太阳能输入中消耗。

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是好的。 太阳能电池板的最大功率点是多少? 此时的电压和功率是多少?

    对于RSENSE,这将仅在电流进入蓄电池时进行调节。 如果输入电压下降,MPPT的优先级高于ICHG规定。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳能电池板为17V,峰值2A (30W)。 太阳能电池板将限制负载电流。 但是,在某些情况下,我们使用17V直流电源为设备供电,而不是使用面板供电,因此这将是一个问题,因为直流电源电压不会下降。

    阅读应用报告SLUA376–2006年6月(http://www.ti.com/lit/an/slua376/slua376.pdf):
    我在拓扑1问题1,2,3中看到类似的行为。

    如果我们使用拓扑2,设计注意事项和潜在问题:

    1.总电流仅受IC峰值电流保护和热保护阈值的限制,而不受充电电流设置引脚ISET1 (在我们的情况下为Rsense)的限制。 系统电流负载增加时,充电电流不会下降,如图9所示。 如果系统需要高电流,则此解决方案不适用。  

    考虑到所有输入选项,我认为我们的最佳方法仍然是拓扑1,我们需要将部分系统置于休眠状态,以确保其消耗比预充电更少。 我们也可以缩短AppNote 应用报告SLVA473–2011年8月中所示的预充电时间

    您同意吗?  

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khoi

    我认为最好像应用手册SLVA473那样减少预充电阶段,这样您就不会遇到预充电计时器的任何问题。 希望这对您有效。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法区分充电阶段与输入电压调节阶段(数据表的8.3 第2节)?
    它在两种情况下都出现,STAT1=LOW,STAT2=HIGH,但输入电压调节情况下为I_charge =0。
    我们将负载直接连接到蓄电池,因为我们有高脉冲电机电流。
    所以我们要么需要监控太阳能输入电流,要么需要监控电池输入电流。
    我们已使用INA226监控负载电流。

    太阳能充电器---电池--ina226---负载


    谢谢!
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,根据下面的AppNote SLVA473,我只得出R1 = 4.2K。 AppNote显示5公里,原因是我无法跟进。

    设计示例:
    bq2.465万评估板用于测试建议的电路。 数据表(SLUSA75)中给出了反馈电压调节,即VFB REG: 2.1 V和VLOWV: 1.55 V。参考电压为VREF: 3.3 V。在EVM kΩ kΩ 中,R3和R4的值被指定为R3 =499 μ A和R4 =100 μ A。 它们设计用于VBAT (完全充电):12.57 V。选择二极管时具有大约0.5 V正向电压。 使用bq2.465万数据表的公式1,可以设计R1和R2。 电阻器R2 = 10 kΩ 被选为比R4小10倍;求解公式1对于R1,发现值为5 kΩ。

    谢谢!
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Khoi

    您在何处读取ICHG电流? 在电池中还是在SRP-SRN电阻器上? 我认为负载占用了太多电流,太阳能电池板正在为负载供电,而不是为蓄电池充电。 太阳能电池板应能够提供以下功能:MPP =(MaxVBAT*(ICHG+ISYSMAVERAL))/ 0.9 (假定90 % 效率)。

    对于预充电区域修改,R1和R2电阻分压器应位于2.2 周围,以便VFB夹紧到VFB-V二极管2.2 上。 在VFB上,您几乎不想低于1.55V。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    谢谢,我想我已经解决了充电器的所有问题。 我指的是数据表中的这一部分。
    我们正在检查现场单元中的状态针脚以查看电池是否正在充电,但是如果太阳能电池板电压不够高,状态针脚与充电时的情况类似。

    8.3 Tm2输入电压调节:

    如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和bq2.465万充电器的总功率,则输入电压会下降。 当感应到MPPSET引脚上的电压降至1.2 V以下时,充电器通过降低充电电流来维持输入电压。 如果MPPSET引脚电压强制低于1.2 V,则当输出电流为零时,bq2.465万将保持在输入电压调节回路中。 STAT1引脚低,STAT2引脚高。

    谢谢!
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Khoi,

    是的,如果太阳能电压不够高(Vin调节),BQ2.465万将认为它处于快速充电模式,因此stat1将为低状态2将为高。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最终拥有了该板并测试了R1/R2分频器。 由于二极管正向电流太低,正向二极管仅约为2V至3V (而不是每41N4148通用二极管的0.3 至0.7V)。 为了让充电器VFB跟踪2.0V以上的蓄电池电压,我必须将R1/R2分压器调到2V左右,而不是2.2V,因此如果VFB小于1.7V,二极管将会前进。

    还有另一个问题出现:

    R感应= 0.02欧姆=> I充电= 2A,因此当电流< 0.2A时,电池充满。 我们需要将空载负载保持在0.2A以下,否则电荷将永远不会在恒定电压区域终止。

    太阳能充电器---电池--ina226---负载

    如果我们选择R sense = 0.01 ohm => I charge = 4A,当电流< 0.4A时电池充满? 如果我们的太阳能电池板不能提供超过2A的电荷,这将会是Anywa。 您是否发现此选项存在问题?

    谢谢!
    Khoi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khoi,

    如果没有误解,您的问题是关于太阳能电池板无法支持系统负载(包括充电和SYS负载)时的操作,对吗?

    或者您是否可以验证您的问题? 谢谢!

    此致,

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将r_sense设置为0.01 ,并且由于芯片amd FET的大小为2A,我们不想超过它,因为它大于2A太阳能面板(18W),但我们将获得0.4A I_Charge全量程。

    我们不希望太阳能为负载供电,因为串联的蓄电池负载将会大于电动机的2A电流。

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khoi,

    如果我们使用RSR= 0.01 ,则I_Charge将为4A。 如果FET和输出组件设置为2A,则无法满足充电电流要求。

    在您的情况下,"增益0.4A全量程"是否意味着充电电流为2.4A?  

    此致,

    Ann Lien