This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4297万:BQ2.4297万配送模式问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573517/bq24297-bq24297-shipping-mode-question

部件号:BQ2.4297万

您好,先生,

目前我们模拟BQ2.4297万,应用平板电脑平台Cherry Trail,需要您帮助技术支持配送模式。
我可以知道发货模式与操作系统(Android或Linux)相关吗? 需要额外的操作系统驱动程序以及如何操作? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    装运模式与操作系统无关。
    装运模式用于在离开装配线之前将设备置于低功耗状态。 通常,在正常操作期间,它不会用作系统的"开/关"按钮。 启用运输模式后,BAT和SYS之间的内部BATFET将关闭,以防止蓄电池充电和放电。 如果您需要在操作过程中将设备置于低功耗状态,您的主机可以通过I2C将设备置于Hiz中。 有关详细信息,请参阅D/s P17 9.3 .1.2 Tm2运输模式。

    如果这可以解决您的问题,请帮助检查"已验证"的答案。

    非常感谢!