This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:防止通电流和减慢FSW的对策

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, LM5010, LM5010A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575644/lm5010a-q1-countermeasures-to-prevent-through-current-and-to-slow-fsw

部件号:LM5010A-Q1
在“线程:LM5010,DRV8305”中讨论的其它部件

尊敬的各位:

【问题】

问题1. 在数据表中不建议添加片状磁珠。 是否有针对通电流的建议对策? 通常,建议将较短的TRR二极管用于续流二极管。 因此,我们使用的是具有TRR =7ns的肖特基二极管。

问题2. 您能否教授门驱动UVLO检测延迟时间? 当开关= ON时,添加限制电阻器会使BST电压低于4V。 要设置适当的电阻值,我们需要延迟时间信息。

【背面接地】

我们会遇到类似关注的问题。

我们使用此设备DC24V→DC12V,发现主板上有来自此设备的EMI噪音。

我们找到了原因,并发现通电流在自由转动二极管连接的SW引脚处流动。

对于对策,我们增加了Snubber电路,但不能降低通电流。

我们认为这是因为快速FSW产生的高瞬态电流和高输入电压。

>以下是我们减少通电流的对策

1.向二极管串联添加片式磁珠,以减少瞬态电流

2.在BST电容上添加限制电阻器以降低FSW

采取这些对策后,我们发现LM5010稳定且噪音水平较低。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:

    有人能回答我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我是否能找到支持LM5010A-Q1的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John-San,

    感谢您的支持。
    您能回答这个问题时,您或回答者能回答吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已转发您的请求。  我不能说他们何时可以作出回应。  我今天再问一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    请发送转换器示意图并确认您所说的"通电流"。

    下面是我编写的EMI应用说明的链接,它讨论了开关产生的EMI的频率组件:

    http://www.ti.com/product/LM5141-q1/technicaldocuments#doctype1

     

    以下是一些可能的情况:

     

    1. 将RC减震器从SW添加到GND,例如2欧姆和220pF。

    2.  与车尾箱盖串联的电阻器,用于减慢开启转换速度,例如10欧姆

    3. 通过减少PCB层内间距(这在上面的应用说明中进一步说明),使GND平面更接近电源线。

    4. 确保电感器的虚线端子连接到SW (这样连接到SW的绕组端是短的,并且最靠近GND面板)。 此外,使SW平面铜区域尽可能小。

     

     

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim-San,

    感谢您的回答和推荐。

    我让我的客户分享原理图。

    抱歉我的英语有误,"Through Current (直通电流)"表示"Shoot-Through Current (直通电流)"。 这是否清楚?

    我们可以降低EMI级别,但不能降低电流。

    因此,您能否指导我们如何额外采取措施防止冲通电流?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim-San,

    如果您能提供一些最新信息,我将不胜感激。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山您好!

    由于Tim目前不在办公室,我现在正尝试为他填充。

    请您详细说明您在此处提到的'直流'。 再次提出同样的问题。

    此致,

    Sourav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sourav-San,

    很抱歉回复太晚。

    例如,在DRV8305数据表的第15页,'v槽 电流'被写为'current shoot through (电流通过)'。

    正如数据表所说,  

    '通过组'是高侧和低侧FET在开关转换时间一起打开的现象。

    '通过电流启动'就是这种流动电流。

    你能理解吗? 如果您有疑问,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    由于LM5010A-Q1是非同步转换器,因此没有传统上使用高侧和低侧MOSFET在同步降压转换器中定义的直通电流。 此外,如果续流二极管是肖特基,则反向恢复电流最小。 一个关键点是最小化输入电容,IC和续流二极管的回路面积-这是为了最小化"热"回路寄生电感,这会导致SW节点电压振铃和增加辐射。 有关 更多详细信息,请参阅本应用手册的图4: www.ti.com/.../slyt682.pdf

     

     

    此致,

    蒂姆