This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4171万:大消耗电流AVCC引脚。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575179/bq24171-big-consumption-current-avcc-pin

部件号:BQ2.4171万

您好,

这是我的chagre 2芯电池原理图。

设计工作正常。bq2.4171万通过正确的电流和逻辑工作为电池完美充电。 电源路径逻辑也正确。

所有电压点ACSET,VREF,FB,TS,状态和等都稳定并遵循数据表。

电感器,二极管等充电期间的电压和电流图形。 直流-直流部件很好。

但我有一个问题:

bq2.4171万在AVCC引脚期间电池充电时消耗大量电源。 10Ohm电阻器(R140)上的电压为900mV,电流为90mA!!
bq2.4171万非常热。

电池充电完成后,消耗量降至数据表参数1 1.5 mA。


我检查了。 蓄电池充电期间,电压参考(VREF)针脚的总结电流输出不会超过2.5 - 3mA。

bq2.4171万中的其余电流会发生什么变化?

谢谢。

e2e.ti.com/.../Pages-from-ALARM.SCH.1.1_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis
    有多少PCB板有这种行为? 是否只有一个? 您能否测量AVCC和AVCC之间的电压?

    Alen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alen。

    您提出了正确的问题。

    我的同事(在另一个地方)有相同的2个PCB,还可以(Iavcc =15mA)

    我会在获取时比较更多细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Denis:
    听起来不错。
    祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    历史记录:

    我已使用示波器检查了bq2.4171万,并看到它进入过电流保护,因为在启动bq2.4171万后,逐周期转换将增加负波(低侧MOSFET上的电压)上的电压,而不是0.5 - 0.7 V
    我已将bq2.4171万更换为新的bq2.4171万,问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Denis:

    感谢您的确认。 更换IC后,如果有任何问题,请告诉我,非常感谢!

    此致,

    Ann Lien