This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:辐射发射测试失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577327/tps40170-failed-radiated-emission-test

部件号:TPS4.017万

大家好,我使用Webench创建了一个具有TPS40.107万的DC/DC设计,该TPS40.107万可以输出18V 8A。

为了能够快速测试这一点,我购买了TPS4.017万EVM-578,并根据Webench结果对其进行了修改(具有更大的线圈和电压更高的电容器)。 在查看示波器时,此设计在适当的负载下运行良好。 目标是根据TPS4.017万和Webench结果创建自定义设计。

然后我把整个东西送到了一个认证的EMC实验室,它在辐射发射方面完全失败了。 未测量传导的排放量。  见下表中的栏:频率,准峰值,限值和利润。

39.39万 (12.47) 42.47 (系统设置) 30.00 -

39.42万 (12.65) 42.65 (系统设置) 30.00 -

98.10万 (6.87) 36.87 (系统设置) 30.00 -

165.87万 (7.47) 37.47 (系统设置) 30.00 -

218.88万 (3.80) 33.80 (系统设置) 30.00 -

需要对设计进行哪些修改才能在30 - 200 MHz范围内实现更低的辐射发射?

感谢您的任何帮助

Håkan

39.39万
42.47
30.00
-12.47
39.42万
42.65
30.00
-12.65
98.10万
36.87
30.00
-6.87
165.87万
37.47
30.00
-7.47
218.88万
33.80
30.00
-3.80
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Håkan

    您能否提供设计中使用的TPS4.017万的PCB布局作为参考? DCDC输出电感器是否屏蔽?

    有一些方法可以提高DCDC电源的EMI性能。 首先,您可以查看EMI应用说明,其中讨论了开关产生的EMI的频率组件:
    www.ti.com/.../slyt682.pdf

    请记住传导辐射与辐射辐射辐射紧密相连-良好的传导性能在大多数情况下会产生良好的辐射EMI。 下面是EMI性能改进的几个标准:

    1.使用屏蔽输出电感器
    2.将RC减震器从SW添加到GND
    3.使SW平面铜区域尽可能小。
    4.通过减少PCB层间距(在上面的应用说明中进一步说明),使GND面板更接近电源线。
    确保电感器的虚线端子连接到SW (这样连接到SW的绕组端是短的,并且最靠近GND面板)。
    3.在HDRV/LDRV和晶体管栅极之间添加小电阻器,例如10欧姆(以稍微降低开关速度)

    此致,

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Piotr,



    感谢您的回复。 在我最初发布时,我使用TPS4.017万EVM-578,因此可以在此处找到所有PCB布局。 线圈为屏蔽式Coilcraft XAL1010-153MED。

    感谢您提供应用手册。 我以前没有看到过这种情况。



    巴西



    Håkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Håkan:

    您在设计中是否设法减少了辐射排放?

    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们没有收到任何来自Håkan的更新,所以我要结束此主题。