This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU备用电池的BMS参考设计

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573353/bms-reference-design-for-mcu-backup-battery

主题中讨论的其他部件:BQ2.5892万BQ2.4192万

您好,
我的客户正在为他的微控制器板寻找单节电池备用解决方案。 通常,主板由电源供电。 在断电的情况下,电池应切换并为系统供电。 系统在5V/1.5A上运行。 蓄电池充电缓慢。 不幸的是,我没有更多的信息,我们是讨论的开始。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Holger,

    根据提供的详细信息,此应用程序中的电池和适配器电源似乎应该相互排斥,这是否正确?

    电源路径设备(如bq2.4192万或bq2.5892万)可以帮助他们实现所需的目标。 此开关充电器系列包括开关转换器(可为MCU板的功率级提供电源)输出和电池之间的集成FET。 如果连接了输入适配器,转换器将提供系统电源,并在需要时为电池充电。 如果断开输入电源,电池将自动开始放电并为系统供电。

    您是否有关于电池容量及其目标充电电流的详细信息? 对电池充电部分的任何附加要求都有助于缩小解决方案的范围。

    希望这有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    我现在有更多的要求。 客户必须为5V处理器模块供电。 他需要电池组来缓冲此模块2小时。 他希望使用2.9Ah的2节电池=7.2V。 VIN可以是24V或5V。 无需快速充电。 你有什么建议?

    Regardcs,Holger