This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容器充电和放电电路

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574583/capacitor-charging-and-discharging-circuit

主题中讨论的其他部件:TPS6.556万TPS6.5561万TPS6.5563万A

我想为100V至400V的不同电压电平电容器制作充电和放电电路。在此应用中,最喜欢哪一个TI电路。我需要电容器电压,电容器值,电流,充电和放电 时间之间的关系。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    电容器电压,电容器值,电流,充电之间的关系是I = C*dv/dt。 在推荐TI的合适IC之前,我需要有关您打算使用哪种类型的电源或电路为电容器充电和放电的详细信息。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,
    我还对一个IC感兴趣,它可以以1-3 Hz的频率为300-500VDC闪存电容器充电和放电,而不是使用氙气闪调谐。 我将使用12V直流,3A墙壁插座供电。 是否有任何建议? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    听起来您需要一个非隔离升压设备,12V输入300-500V直流输出。 我所介绍的几乎所有设备都用于离线交流/直流应用,例如您将在输入上使用的12V交流/直流。

    TI有一个非隔离电源论坛,这将是提出此请求的更好论坛。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在驱动用于"闪存"照明应用的电容器,我将向您介绍此产品空间:
    www.ti.com/.../camera-flash-led-driver-products.page

    TI有3种器件可以使用12V电源。
    TPS6.556万 -集成光电闪存充电器和IGBT驱动器
    TPS6.5561万 -集成闪存照片充电器和IGBT驱动器
    TPS6.5563万A -集成光闪充电器和IGBT驱动器

    这些是否能满足您的需求?

    我们有许多都使用5V适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,
    感谢您的再次光临。
    我正在驱动电容器以将电容器放电到线圈中。 我正在尝试消除氙气灯管,触发器线圈等的使用。这不是照明应用。 重要的是能够将闪存电容器充电至300-600Vdc,并以将最大电压和电流传递到线圈的速率放电。 任何电源电压均可接受。
    感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫
    TPS6.556万将执行您要查找的功能。
    对于12V至600V转向,您必须使用反向拓扑。
    变压器的转速比决定了输出电压。

    TPS6.556万具有回扫第一级,它提供了创建高电压的控制。
    参考数据表(图1),T1是回扫变压器。
    它通过TPS6.556万内部FET打开主电源。
    输出能量存储在Co中,即D1之后的输出电容器中

    然后,它具有第二个功能,即控制外部高电压IGBT以将输出施加到负载。
    在这种情况下,负载是一个闪光灯泡。
    但是,IGBT将第二个变压器(线圈)的初级电压切换为更高的点火电压。

    所以它是在驱动线圈,正如你想做的那样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,
    再次感谢。 我目前正在使用带氙气管的闪光电路为外部线圈供电。 外部线圈连接到闪光电容器(Co)的放电,线圈的另一端连接到氙气管的+。 我正在尝试消除氙灯管和触发器。 目的是通过外部线圈对闪存电容器(Co)进行充电,然后放电,外部组件尽可能少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫,当然有无限的方式来用一些自由裁量权来实现这个功能。 但我不知道放弃像TPS6.556万这样的IC解决方案会有什么好处。 为了使灯点火工作,线圈需要开关提供的DI/dt。 V=LDI/dt对于线圈,如果开关的电流di/dt没有快速上升,则线圈将不会产生V

    IC似乎是最低的零件数。

    此帖子应位于LED驱动程序论坛中,因此我将其移至该论坛。

    我可以将此帖子标记为已关闭,还是您还有更多问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ed,
    再次感谢您的参与。 我可能误解了您的陈述。 您曾提到使用"灯泡",以前称为"闪光灯灯泡",但也暗示TPS6.556万可以在没有灯泡的情况下触发电容器。 我是否可以假定IC可以在没有闪光灯的情况下触发Co。 我将再次阅读此IC上的规格并从那里继续。 请随时标记此关闭状态,再次感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我觉得手电筒(高压灯) 是指灯。一个普通电容器,当连接交流电源时,它会不断地充电和放电。这会使操作闪烁。现在或将来可能会用满