This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动化电源解决方案

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572702/power-solution-for-automoitve

主题中讨论的其他部件:TPS5.716万-Q1LMR1.402万-Q1

尊敬的先生:

我要设计汽车电源的动力链,必须避免AM/FM EMI问题。  

我的规格是VIN 24V Vout 5V/1A。  

下面有两种方法,

方法1:

LDO VIN 24V至5V/1A ,但需要一个大的散热器来解决散热问题。

效率很差

方法2:

使用2级24V至5.5V/1A降压

LDO 5.5V至5V/1A

但降压开关EMI将影响我们的AM/FM  

您对此申请有什么合适的建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    出于热方面的考虑,在电流为1 A时从24V调节到5V几乎总是使用开关DCDC (降压)稳压器来完成。 TI的降压产品系列中有许多符合汽车认证的器件。 通常,为了避免EMI问题,使用400kHz或2MHz范围内的切换频率。 其中一些器件还具有扩频或其他功能,以进一步减少排放。 使用和输入滤波器以及优化的印刷电路板布局也非常重要。 您可以使用 www.ti.com/.../buck-converter-integrated-switch-products上的产品部分工具www.ti.com 来帮助您选择,包括您的设计所需承受的最大输入电压,切换频率,Q100认证,温度范围, 等等。TPS5.716万-Q1似乎是您所寻找的TI设计产品系列中的一款器件,但也有许多其他选项可供选择。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否公布您的完整工作输入电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMR1.402万-Q1可能是一个选项。 4~40V/2A,SOIC-8封装,内部补偿电路,使用方便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?