This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3754万:TPS2.3754万,24V输出启动问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576893/tps23754-tps23754-with-24v-output-startup-problem

部件号:TPS2.3754万
尊敬的各位先生:
 
我正在寻求对TPS2.3754万 IC的支持,我们正尝试在其中一种设计中实施该IC。
我们正在实施一种解决方案,将24VDC从POE+(802.3at) 30W扩展到我们的设计,即具有IP功能的音频放大器,用于接收音频流。
 
我们在开始时使用评估板TPS2.3754万EVM-384来检查IC的功能。 由于该主板设计用于获得12VDC/2.5A,因此我们修改了一个位:
     -使用35V电压更换输出电容器C11和C12
     -将D9和D10更改为24V型号
     -将R23更改为90.9k以获得输出电压23.2V
     - T1变压器经过修改,次级侧的线圈从并联更改为串联。
所有这些变化都经过测试,运行良好,将我们的音频放大器板连接到评估板上。 二次端MOSFET加热一点,但问题不大。
 
在验证此设计之后,我们开始实施新的布局设计,按照TI的布局指南将POE+与放大器和IP板集成在一起。
这里是我们遇到问题的地方。 电源未启动。 所有POE启动顺序似乎都正确,但当MOSFET开始切换后,它们会在2毫秒(听起来像ZZZZ)后关闭,并再次尝试几次,之后,等待一小段时间,然后再次尝试相同的操作。 输出无法获得24V电压,只有9-10V电压,2毫秒后输出电压下降。
 
任何提示都有助于朝着正确的方向工作,因为我们现在花了很多时间来尝试解决这个问题。
我们不知道是不是因为电流限制,某些参数的配置不正确,布局设计...
有关信息,EVAL板/24V最重要的区别是:
    我们尚未实施O型圈零件。 如数据表所示,我们将PPD和APD引脚分别连接到VSS和GND。
    - T1变压器是根据规格定制的,并在次级侧获得24V/1.25A。
    - RJ45是另一种型号,也兼容POE+(Pulse JK0-0177NL)。
 
我附上POE+部件的最终设计示意图,一些漏极MOSFET捕获和辅助输出以供应VC。
可以包括布局设计(如果需要),也可以获取更多示波捕获或您需要的任何内容。
 
顺祝商祺!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Albert,
    遗憾的是,我们没有用于24V的ACF PoE解决方案。 对于24V,典型的拓扑将是回扫而不是有源钳位正向,如以下链接所示,该链接还使用TPS2.3754万和-420 EVM实现24V。
    e2e.ti.com/.../69.0037万


    此致,
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 无论如何,没有人可以指引我们问题可能来自何处? 为使评估板上的24V电压正常工作而进行的更改。 如果没有任何可能的解决方案,我们需要更改整个设计。

    此致,

    阿尔伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议在上述链路中使用回扫设计,因为它是已知的工作解决方案。

    但是,如果尝试实施ACF。 我首先使用非同步解决方案,用肖特基二极管替换FET (150V,5A可以),然后拆除驱动电路。 另外,由于输出电压较高,需要增加R752。 5公里应该没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不能将D9和D10更改为24V版本,因为Z二极管是MOSFET Q3和Q5闸门的电压限制。

    最大 MOSFET的栅源电压为20V。 所以你会用24V二极管破坏MOSFET。