This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:同步引脚IO特性

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576952/ucc28950-synch-pin-io-characteristics

部件号:UCC2.895万

在从属模式下使用同步引脚时,您能否提供有关Iin高和Iin低的更多信息?  我正在将多个从属转换器与主时钟同步,但数据表中没有关于同步引脚的典型逻辑输入/输出特性。  

应用手册SLUA609提供了一些非常基本的信息,用于说明VIH >2.8V和Vol<0.5V,以便正常工作。  但是,为了了解我是否能够在温度下满足这些特性,我需要了解同步针脚所消耗的高输入电流和低输入电流。  我想用 栅极驱动型光耦合器(HCPL0211)的输出驱动同步引脚,但在几个mA负载下,该器件的输出可低至2.4Voh。

很明显,UCC2.895万根据其启用/禁用状态的不同加载同步引脚。  禁用时,UCC2.895万会加载同步引脚,以便TTL设备的逻辑输出与启用状态相比大幅下降。  数据表中未描述任何这种情况。

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:

    我已将您的问题通知相应的应用程序团队,您很快就会收到某人的回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    我将与我们的内部团队合作处理您的"同步引脚消耗的高和低输入电流",但这需要几个工作日才能回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Brian,
    我有另一个问题,并附上一些详细的示波器,题目是「UCC2.895万死时故障」,但没有得到任何回应。 这个职位是由我们的FAE Jeff Coletti设置的

    我们正在开发几种围绕UCC2.895万构建的产品,两种产品都出现相同的定时故障。 两块板的布局有很大差异,但症状几乎相同。 如果我们不能达到死时故障的最底层。 我们将被迫放弃此控制器。 我很乐意提供光绘文件,原理图等,但我们需要设计团队的响应。 这不是我们的第一场竞技表演,我们已经尝试了所有关于布局噪声,接地弹跳,同步等方面的常见解决方案,这些都是我们用来测试的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    我还在跟踪其他线程,我们可以将这两条线分开。 我的专家不在,因此我正在努力获得替代帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱恩--这个问题有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    我将此信息转发给与您合作的AE,Jeffery也将此信息上报。 我们将很快为您解答问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex
    只是想告诉您,我们已将此问题传递给此设备的设计团队,并正在等待响应。
    此致
    Colin