This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1196万-Q1:TPS6.1196万-Q1大约每通道最小电流

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574863/tps61196-q1-tps61196-q1-about-min-current-per-ch

部件号:TPS6.1196万-Q1

你(们)好


我在复习TPS6.1196万-Q1时有一个问题。

'每个字符串都有一个独立的电流调节器,提供一个LED电流,可在50mA到400mA范围内调节±Ω 1.5 % 匹配精度"。

但是,我们将使用每个CH的20mA。

我想知道它是否可以支持。

1.工作电压为12V输入

2.输出电压最大为78.2V

3.每通道电流为20mA

您能否确认TPS6.1196万-Q1产品符合上述条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youngsu,
    对于TPS6.1196万-Q1,每个字符串的20mA可能太小。精度无法保证。

    谢谢!
    Caryss