This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4328万:关于输出放电功能的问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575813/tps54328-question-about-output-discharge-function

部件号:TPS5.4328万

您好,  

当EN变为低电平或VIN降至UVLO阈值时,TPS5.4328万放电输出是否有效?

如果是, TPS5.4328万如何实现? (低侧FET关闭? 或存在任何其他放电电路?)

谢谢!

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常确定TPS5.4328万没有任何用于输出电压的主动下拉或放电
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,John-San,

    感谢您的评论,

    如果我们希望在关机过程中更快地降低输出电压,

    是否可以使用推荐的输出电阻值的十分之一?

    谢谢!

    开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有几年没有支持TPS5.4328万了。 但使用十分之一的值将导致底部电阻的2.21 千欧和顶部电阻的其他一些电阻值(取决于输出电压)。 我在许多其他类似的转换器中使用了低值。 我看不出在这方面有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    要进行双重检查,您可以在SW引脚和GND上施加类似于2V的电压,并测量电流。 如果存在多个mA曲线,则减去通过Fb电流器的电流,即放电电路电流。 您可以用这种方法计算放电电路的电阻。  

    最佳,

    安东尼