This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1165万-Q1:原理图复查请求

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572455/tps61165-q1-schematic-review-request

部件号:TPS6.1165万-Q1

您好,

我目前正在进行设计,希望使用 TPS6.1165万-Q1 驱动背光。

以下是一些要求:

输入:9-18V;输出:最大350mA。

我设计的原理图如下:

如果您对上述示意图有任何建议,请告诉我。

谢谢。

肯尼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kenneth:

    让我将此移至LED驱动器论坛,他们将能够回答您的问题。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图很好,请注意PCB布局,您可以参考TPS6.1165万EVM