This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:关于ICC

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572539/tlc5941-about-icc

部件号:TLC5941

您好,

我正在进行运动验证。
如果在以下情况下打开VCC (= 3.3 V),TLC 5941的ICC可能会继续流至接近80 mA的电流。
我认为现时的消费是高的,但可以考虑甚么原因呢?

(条件)
R (参考值)= 866 Ω
SCLK,SIN,模式=低固定
空白=活动(3.66 kHz)
GSCLK =有源(15 MHz)
VLED (8 V),所有通道

另外,在正常操作中R (Iref)= 866 Ω 的情况下,ICC (最大值)是多少?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,当对器件应用快速时钟时,器件将吸收大的电源电流,因为内部逻辑电路需要更大的电流才能工作。 对于您列出的条件,ICC肯定会小于30/60mA。 您对此ICC值有任何要求吗?