This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2515万HV:模拟调光问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572307/tps92515hv-analog-dimming-issues

部件号:TPS9.2515万HV
主题 :TPS9.2515万中讨论的其他部件

您好,

使用TPS9.2515万HV的模拟调光时遇到一些问题。

我使用数据表示意图:

我使用的位置:

VIN=48V

LED为12V 1A (与550mA一起使用)

c6=470pF

D4=MMSD4148T1G (100V,200mA)

D1=肖特基 SS2FH10

R5=0.37欧姆(LED上的电流为550mA)

PWM连接到Vcc

Iadj与模拟输入(0-2,5V)配合使用

问题是在最小光照(Iadj=0)时,我无法在LED上设置低电流。 在数据表上,据报告模拟调光比应为200:1,我进行了大量测试,但我可以看到的较低电流为9mA (约50:1,因为LED上的最大电流为550mA)

我尝试了许多配置,在这里我报告一些结果:
L1=100uH和roff=27kohm --> LED电流为26-550mA,FSW=540-633kHz
L1=100uH和roff=47kohm --> LED电流为18-550mA,FSW=312-374kHz
L1=47uH 且roff=25kohm --> LED电流为41-490mA,FSW=664kHz
L1=270uH,roff=57kohm --> LED电流为9-560mA (不要记住FSW,我想大约为370kHz)

最佳结果是使用大L1,但我没有空间使用L1>100uH (也许我可以找到120或150uH)。

另一个问题是,当我有小电流时,电感器输入的波形不好:我可以看到脉冲前的正弦波。 我可以减少正弦波增量熄灭,但LED上的最小电流增加(因为也增加了FSW)。

下面是一张波形图片,我可以在电感器上使用L1=270uH和roff=57kohm找到:

您是否有一些改进模拟调光的建议?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟调光行为似乎在使用较低的切换频率时有所改善,但电感器上的正弦波会增加其效果...

    我有一个新的结果,使用L1=100uH和roff=94kohm。

    这是电感器上的电压:

    使用3k9电阻器和100nF电容器并联添加RC滤波器得到改进,结果是:

    我可以降低正弦波的振幅,但我的10V直流不应该是...谁会引入这种现象? 我可以通过什么方式消除它? (Coff上的电压是干净的锯齿波)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    模拟调光在某些情况下有其限制。 关闭时间已设置,因此开启时间将会变化以改变占空比。 在模拟调光的情况下,接通时间将随着电流的降低而缩短。 它将继续执行此操作,直到达到最小启动时间,此时您不能再变暗。 这就是为什么使用较低的切换频率有助于降低最小有效占空比,以便进一步调暗。 您可以通过将输入电压降低到24V来测试此情况,您将看到您可以进一步变暗。

    正弦波和开关节点稳定在正常工作的10V。 当您在任何基于电感器的开关稳压器中以非连续传导模式(电感器电流降至零)工作时。  当电流降至零时,由于输出电容器和寄生装置,它将响铃,直至开关节点达到输出电压。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Clint,

    我理解您的解释... (我没有开关调节器经验)

    我注意到准时不能小于200ns (在我的配置中)。

    现在我也明白了,在开关节点上看到的正弦波不是问题(昨天我以为它是充电电感器,但这是错误的。 只是输出电压"恢复",是否正确?)

    所以,今天我增加了“坏点”,以延长“坏点周期”。

    我发现roff (180kohm)和R5 (0.09ohm)的新值,我在D1上添加RC滤波器(使用3k9和100nF),我达到110:1调光比率! :-)

    您认为我使用的roff和R5值是否正常? (或者有一些特殊限制最好不要跨越)?

    下面是一些新结果的图片:

    RC滤波器(红色):

    使用最大调光的开关节点电压:

    使用 最小调光的开关节点电压:

    谢谢你和regads!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些值很好,您所看到的内容符合规范。 电气特性中规定的最小接通时间为典型值195ns。 我很高兴你们看到了进步。 如果您不介意我的问题,您能否告诉我这是哪种需要宽调光范围的应用程序? 我知道,如果不知道,我只是好奇,想知道我们的设备是如何使用的。

    谢谢!

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint:

    我开发的主板是用于消费者照明的5W LED聚光灯。 其中一个要求是具有大范围调光。 很抱歉,我不能在这里写下所有细节...

    此致,非常感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的主板有一个新问题(示意图在feb 7的上面)。

    我无法使用Iadj引脚关闭LED:如果驱动至0V,LED将以最小电流打开。

    我尝试增加坏点,但无法关闭LED (如果我移除了坏点LED亮起!)

    我找不到此问题的原因,您有什么建议吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS9.2515万具有最长的断开时间和最短的接通时间,因此即使在电压为0V的情况下,也会有少量LED电流。 使其归零的唯一方法是将PWM引脚拉低。 大多数LED驱动器都以模拟调光的方式工作,因为其他部分的LED电流为零,而有些部分的LED电流仍有一些,具体取决于错误安培偏移电压的方向。

    此致,

    彩色