This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4327万:输出电容

Guru**** 2392195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572584/tps54327-output-capacitance

部件号:TPS5.4327万

大家好

您是否介意询问TPS5.4327万?

<问题1>
数据表上的输出电容值为22uF至68uF。
最大值是多少?  高达200uF??

如果 Cout=200uF,我们是否应该关注以下事项?
-相位容限以确保稳定性
软启动延迟
-预偏置启动


例如,对于<question1>,  后续阶段电路中有10uF或22uF陶瓷帽。
有 三个后续级电路, 10uFx3=30uF。
在这种情况下,它( 后续级回路中的陶瓷盖)是否包括总金额?
通常,我们猜测总金额(输出上限值)包括后续阶段电路。
在 这种情况下, 当我们的客户在后续阶段电路中使用铝盖(大ESR)时, 瞬态响应会降低,对吗?
我们猜 这取决于后续阶段电路的距离(阻抗)。

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,团队成员

    我们认为您的团队非常忙碌,但您能否回复我们?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotaka Matsumoto-san,

    请稍等,我的同事正在调查,会尽快回复您。

    巴西,
    玉昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hirotaka Matsumoto-san,
    让我作一些解释
    对于问题1,基本上,表中建议的LC值用于保持LC双极与内部补偿的匹配,以确保回路稳定。该值应通过一些测试和模拟进行验证,因此如果使用过大或过小的Cout, 这可能会导致回路不稳定。如果您使用200uf,而L变小,则可能会使LC极处于范围内。但无论如何,请检查相位裕度和SS ...正如您所说。
    对于问题2,是的,如果两级Cout电路,则应考虑总上限值,但我没有测试数据,我认为ESR参数应该对稳定和瞬态的比较喜欢。 Cout应该是主要元素。如果第二级为L和C,这可能会取消第二级容错阶段。
    不管怎样,"遵循建议值"应该是一个安全的应用程序。其他应用程序需要进行更多的验证。

    巴西,
    玉昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已成功使用这些器件的200-220 UF输出电容。 我同意您应该通过测量原型上的回路响应来验证您的特定电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    我以前发现输出上限值超过1000uF的问题。 在您的申请中,如果只有30uf第二阶段盖,则应该可以。  

    输出时放置1000 uf等大盖的主要问题是稳定性和启动。 大LC将使双极处于极低频率,相位在交叉频率之前快速下降。 来自DCAP2的内部零的相位升压在这方面无效。 此外,放置大输出盖将产生高浪涌电流,并可能触发过电流保护。 因此,超过1000 uf的上限不适用于实际应用。  

    最好的方法是仔细检查软启动行为和真实板上的波形图。

    最佳,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuchang,

    1.相位余量和软启动延迟

    如何检查以及什么被视为正确值?

    2.如何检查并确认 自定义板上软启动行为和波德图的正确值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ikon,

    1.相位余量和软启动延迟

    如何检查以及什么被视为正确值?

    对于相位裕度,请在您的FB环路中连接频率响应分析仪。 相位余量应高于45度。 对于软启动,只需监控范围内的输出电压,并检查在软启动后是否可以在不中断和重新启动的情况下将输出电压设置为标称值。

    2.如何检查并确认自定义板上软启动行为和波德图的正确值?

    对于软启动,请遵循Q1。 对于波德图,将一个50欧姆(取决于您的设备)放入反馈环(在上部fb电阻器上方)。 使用频率响应分析器将交流干扰注入fb回路并进行扫描,以检查系统增益和相位。

    最佳,
    安东尼