This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万:TPS4.021万是否可以在此规格下使用?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576784/tps40210-could-tps40210-use-at-this-specification

部件号:TPS4.021万
主题中讨论的其他部件:PMP3.0104万PMP8621

尊敬的支持成员:

我的客户认为是隔膜。

VIN:17V~19V
输出电压:350V
输出电流:1mA
FSW:500kHz

参考设计PMP3.0104万,
是否可以在该规格下使用?

www.ti.com/.../PMP3.0104万


如果无法使用,
哪种拓扑和结构符合此规范?


祝您一切顺利。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持成员:


    我找到了其他参考设计PMP8621。
    www.ti.com/.../PMP8621


    PMP8621是否可以在滤泡隔时使用?

    VIN:17V~19V
    输出电压:350V
    输出电流:1mA
    FSW:500kHz


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果您使用多个电压倍增器/三进样器级(如PMP8621),则应该可以。 我看不出有什么理由不可能。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的EricLee

    非常感谢您的回复。


    顺便提一下,
    是否有倍增器/三倍器原理图操作说明材料?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的EricLee

    我有一个关于原理图的问题。

    尝试输出350V外壳时,
    FB引脚套件,约87.5V和
    输出电压是否会在2次和4次时达到350 V?


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是如何获得 87.5V电压的? 300 * 1.87k /(800k + 50 + 1.87k)= 0.7V

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的EricLee

    非常感谢您的回复。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的EricLee:

    我有一个关于PMP8621原理图的问题。

    是PMP8621原理图,
    倍增器阶段原理图,并通过添加两个额外阶段创建一个forth?

    我制作了附加文件。
    是否可以检查附加的文件?


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../PMP8621-question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的建议是遵照  PMP8621,因为这是事实证明的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的EricLee:


    非常感谢您的回复。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。