This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:TPS659.0374万/TPS6590375/TPS6590376/TPS6590377有659.0375万有何659.0376万何区别659.0377万区别?

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572894/tps659037-tps6590374-tps6590375-tps6590376-tps6590377-what-s-the-difference

部件号:TPS65.9037万
主题中讨论的其他部件:AM5728AM5726

TPS659.0374万/TPS6590375/TPS6590376/TPS6590377 有659.0375万有何659.0376万何区别659.0377万区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wei,

    TPS659.0376万和TPS659.0377万是最新版本。  TPS65.9037万用户指南的第3节介绍了这种区别。  它们对处理器具有不同的电源映射:TPS659.0376万设计用于AM572x EVM配置,TPS659.0377万设计用于AM571x IDK配置。

    TPS659.0374万和TPS659.0375万是PMIC的较旧版本,具有较低的MPU和内核启动电压。  增加了AM572x启动电压规格,因此调整了PMIC启动电压以匹配它。

    此致,
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我计划使用AM5726或AM5728 MPU。 要明确的是,您是否认为在处理器负载更重和/或出现更严格的条件时,应使用TMS659.0376万。 TMS659.0377万应在负载较低和/或条件较差的情况下使用。 这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charles:

    相反。 TPS659.0376万具有一个用于DSPEVE+GPU+IVA组合的电源。 这意味着它可以支持这些导轨组合需要高达4A的使用情况。 如果您需要的电流超过此值,TPS659.0377万为每个电源提供一个输出,因此它可以支持更高电流的使用情况。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。 在哪些情况下需要使用TPS659.0377万? TPS659.0376万是否用于AM571x设计,TPS659.0377万是否用于AM572x设计?

    谢谢!
    Charles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    它确实取决于应用,因为TPS659.0376万支持4A用于DSPEVE + GPU + IVA,并且有许多频率和利用率组合,可能影响组合域的最大负载电流。 但这两种设备都支持AM572x和AM571x。

    我的建议是使用现有的功率估算工具来满足您的应用需求,看看您是否需要超过4A的功率。 基于此,您可以决定哪种设备最适合您。
    或者,如果您不确定总功耗并需要支持SoC的最大利用率,请使用TPS659.0377万。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我现在使用TPS659.0376万,详细信息已确认正常