This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2854:设备故障

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572675/lm2854-device-failure

部件号:LM2854
线程:LM2.2676万中讨论的其它部件,

我有一款具有 LM2854MH-500的传统产品,用于通过5V输入产生3.3V轨电压(2A至3A输出)。  5V输入来自 LM2.2676万。请参阅下文。

这种设计在现场已有7-8年的经验证明是可靠的。

最近,我们看到许多LM2854 出现故障,输出对地短路(20次发货中有2次或3次)

这些安装的不同之处在于它们使用13.6V浮子(在12V SLA电池上)作为12V输入。  虽然这种差异表明它必须是相关的 ,但我看不出它造成问题的明显原因(如果是这样,我希望LM2.2676万会失败?)  

将组件值输入到Webench中似乎表明设计令人满意(尽管Webench本身并不建议组件值)

感谢您对此的任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lee:

    我看不到原理图或组件值有任何明显的问题。

    如果您有任何受影响的主板,我会检查LM2.2676万的输出,只是为了验证没有过冲或任何可能会传播到下游稳压器并导致问题的电压瞬变。

    此时,我建议检查主板组件是否存在短路或制造/装配缺陷。

    很抱歉,我不能提供更多帮助。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brani

    感谢您的及时回复,并确保设计合理。

    对当前产品的检查没有发现制造问题的迹象,也没有发现与更 可靠的早期版本存在任何差异。

    如果我们发现任何其他现场故障,我们将更彻底地调查这些故障

    再次感谢

    Lee Coppinn-Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需注意的是,此问题仍在进行中。

    我们现在又看到了3次失败,在过去几个月中达到了6次。

    很遗憾,我们没有提前记录信息,但最新的3芯片标记是

    55A6HNU,LM2854,-500

    45A2KNU,LM2854,-500

    45A2KNU,LM2854,-500

    所以似乎不是一个批处理问题。

    感谢您的任何其他想法或帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您提交其中一个或多个用于故障分析。 很可能是某种类型的电气过压。 您是否按照上述建议检查了波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    谢谢,我会安排将一对夫妇送回进行分析。
    我们大概是通过提供这些产品的分销商来安排的?
    我们检查了LM2.2676万中的5V电压,它清洁稳定,没有瞬变迹象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果您通过经销商购买这些部件,他们可以帮助您提交部件以进行故障分析。