This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50.121万EVM-756:无线电源传输EVM无法正常工作:D2 LED不闪烁,而是保持亮起

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571487/bq501210evm-756-wireless-power-transfer-evm-does-not-work-d2-led-does-not-flashes-but-staying-on

部件号:BQ50.121万EVM-756
主题中讨论的其他部件:BQ5.1025万EVM-649BQ5.1025万

D2绿色LED不闪烁,但在连接输入电源(12V)时保持亮起。

无法开始充电。 当我在线圈上放置任何Rx时,没有任何响应。 我可以听到主板发出奇怪的声音,可能是哔声扬声器发出的声音。

(我使用BQ5.1025万EVM-649和配备Wv PC 1.1 天线模块的智能手机)

我今天早上发现了这个故障。 就在昨天,权力移交没有问题。

在用户指南文档中,说明D2在电源传输和"故障条件"期间打开。

由于EVM不会将电源传输到Rx,我假定发生了错误,但我无法找到EVM发生了什么类型的故障。

有没有人对我有同样或类似的问题?

请给我建议,说明此问题的可能原因。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的几个事项:
    1) 将输入电压提高到19V,并使用bq5.1025万EVM-649进行测试
    2) 检查TX线圈处的短序列脉冲,频率约为500毫秒。 还应看到随机速率下的80mS持续脉冲(数字Ping)。
    3) 检查bq5.1025万 V_rect测试点TP3在数字Ping过程中,您应该会看到电压增加超过2.7V (UVLO)。
    4) RX应在此数字ping过程中作出响应。

    另请参阅常见问题解答部分“无线电源常见问题--TX故障排除指南”