This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50.121万EVM-756:电压输入和供电电源

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574929/bq501210evm-756-voltage-input-and-supplied-power

部件号:BQ50.121万EVM-756
主题中讨论的其他部件:BQ50.121万

您好,

我们已使用开发套件尝试了多个电压输入,我们在相同的电荷下获得了非常不同的行为。

如果BQ50.121万的输入电压为18V。 它可以同时为5W和15W接收器充电,还是只能用于15W?

我们还注意到,通过在开发套件(JP1)中禁用FOD,在5V输入时,该设备将电源传输至15W充电。 但是,当跳线就位(FOD激活)时,开发套件会识别设备,但不会传输太多的电源。

是否有关于FOD与移交权力之间关系的任何信息?

此致,

LS84

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能导致问题的几个因素:
    1) 输入电压小于6V将限制工作至5W模式。 装置需要更高的电压以支持15W模式。
    2) 如果FOD被禁用,则装置将操作限制为5W模式。 应在15W模式下安装FOD电阻器,将值设置为178k,用于接近最大阈值的测试。
    3) 绿色电源传输(EVM) D6将以1Hz的速率以5W模式闪烁,以2Hz的速率以15W模式闪烁。