This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.0403万:TPS6.0403万:输出波纹电压振幅在0.2Vp-p到20mV之间变化

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574100/tps60403-tps60403-output-ripple-voltage-amplitude-varies-from-0-2vp-p-to-20mv

部件号:TPS6.0403万

大家好,

TPS6.0403万 EVM启动后不久,输出波纹电压振幅显示为0.2Vp-p

但是,在单独离开的10多分钟或1分钟后,显示出了约20mV的电压。
然后,当我在虚拟负载下将负载电流增加到40mA时,再次看到较大的纹波电压振幅。

问题。
是什么原因导致了此振幅变化?
IC启动后电流消耗是否逐渐减少?
这是否是由测量方法导致的?

此致,

Naokazu Kinjoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我注意到你的问题。我需要几天时间来检查这个问题。

     此应用程序的输入电压是多少? 您是否使用EVM进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是由负载条件引起的。测量波纹时,是否移除连接到TPS6.0403万的LDO? 我认为LDO在开始时可能会吸收一些电流。